结果:找到"开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程",相关内容1000条
  • TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
  • 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CAN外设 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
  • 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
  • SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,, 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
  • 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OLED 屏幕显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
  • 【智能穿戴开发教程4】开源蓝牙心率防水运动手环-电池电量检测
  • 蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列电池电量检测1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模/数转换器或者模数转换器,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。我们DA14580集成一个高速超低功耗的10位通用模数转换器。可以工作于单端模式也可以工作于差分模式。ADC模块有一个1.2V的电压校准器,作为满量程的参考电压。该ADC模块是10位动态模数转换,转换时间为65ns;最大的采样率为3.3MHz;超低功耗(在100KHz的采样速率下典型供电电流为5uA);有单端与差分两个输入比例;有4个单端或者2个差分输入通道;电池检测功能;斩波器功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电池电量检 穿 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 11:44:00
  • 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
  • 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 穿 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
  • 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
  • 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 套件检 穿 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
  • 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 编队 无人机 快速上 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
  • 【实验教程1】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-开发环境搭建
  • AI语音人脸识别——疯壳·开发板系列开发环境搭建CC3200的开发涉及到多种开发环境及工具,例如集成开发环境IAR或者CodeComposerStudio(CCS)、固件下载工具CCSUniFlash、软件包CC3200SDK、支持包ServicePack以及图形化代码代码生成工具TIPinMuxTool。1.1IAR安装CC3200可选择的集成开发环境有多种,常见的有两种,一种是使用TI官方的开发环境CodeComposerStudio另一种是使用IAR。由于AI人工智能套件的实验工程源码是在IAR环境下开发的,故这里只讲IAR。IAR针对不同的硬件有多种版本,例如IARforARM、IA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 实验 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-05 17:09:00
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 穿 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: